This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:可调版本的最大输出电压?

Guru**** 2514605 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932717/lmr36506-maximum-output-voltage-with-adjustable-version

器件型号:LMR36506

尊敬的 TI 团队:

我想知道 可调节版本中 LMR36506的最大输出电压是多少。 我在数据表中找不到任何提示、即由于最大时间限制、它被限制在少于压降电压、但当我选择一个大于24V 的输出电压时、WEBENCH 忽略了这个部件。

对于我的应用、输入电压为48V 标称值。 并希望生成大约40V 的输出电压。 在400kHz 下运行时、IMHO 不应与最大时间和最短时间同时混乱、那么24V 限制来自哪里?

此致  

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件具有内部补偿功能、可限制输出电压和输出电容的范围。

    唯一有助于调节环路补偿的"旋钮"是顶部的前馈电容器

    反馈电阻器。

    通常、对于这种类型的器件、我们会限制24V 输出电压;较大的输出电压未经过测试。

    如果您需要40V 输出电压、最好查找具有外部补偿的器件。

    谢谢