请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 我在我的设计中使用 BQ35100来监控电压、电流和累积库仑。 我使用的是20mΩ Ω 感应电阻器。 我注意 到、一些电量监测计的累积库仑电量随着时间的推移而急剧变化、而没有负载。
我们是否有办法在数据存储器中进行一些调整以防止这种情况发生?
下面是我记录的数据的屏幕截图。
谢谢你
Justin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.