This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:无负载时、累积库伦随时间变化

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932703/bq35100-accumulated-coulomb-changing-over-time-with-no-load-on

器件型号:BQ35100

我在我的设计中使用 BQ35100来监控电压、电流和累积库仑。 我使用的是20mΩ Ω 感应电阻器。 我注意   到、一些电量监测计的累积库仑电量随着时间的推移而急剧变化、而没有负载。

我们是否有办法在数据存储器中进行一些调整以防止这种情况发生?

下面是我记录的数据的屏幕截图。

谢谢你

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Fuel-Gauge-Data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    所有监测计的配置都相同、只有1存在此问题?

    确保对所有监测计执行校准、并确保按照相同的步骤从监测计中提取数据。

    您能否从监测计中导出具有误差的.gg 文件和没有误差的监测计、如果校准存在差异、则可能导致测量不正确。

    此致、

    Wyatt Keller