This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:内部保护二极管的额定功率

Guru**** 2506215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932333/tps22954-power-rating-of-internal-protection-diodes

器件型号:TPS22954

大家好。

我使用此电源开关馈入通过非常长的导线连接的电阻负载-基本上是 LR 负载。

在通过 EN 引脚关断期间、开关需要对导线电感中的能量进行放电。 由于断开连接速度非常快、因此电感器会将输出电压推至零以下、并通过输出的内部保护二极管进行放电。 结果是脉冲为-380mV、大约为5uec 长、在此期间、1A 的电流线性地放电至零。 平均而言、对于5uSec、这大约是150mW 的功率。

我想问一下、由于这个脉冲、器件是否有任何危险。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    遗憾的是、我们的负载开关器件不会驱动任何电感负载。 0.38V 的电压低于器件的绝对最小规格。

    随着时间的推移和器件之间的通信、这可能会对器件造成损坏。

    我建议采用某种外部电感钳位来将电压钳制在高于-0.3V 的值、或者使用能够处理非板载和电感负载的高侧开关(www.ti.com/.../overview.html)。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您是否推荐适合此设计的任何类型的钳位? 理想情况下、某种具有极短恢复时间的高电流肖特基二极管。

    假设我没有机械/空间限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    钳位将取决于您的系统注意事项。 就开关而言、唯一的建议是确保电感负尖峰不超过-0.3V。  

    如果负载电阻足够大、则可以在 GND 和 VOUT 之间添加一个低正向电压闪存盘。

    另一种选择是使用高侧开关、该开关能够处理这些电感尖峰。