This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:SLUA752应用手册疑难解答

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930101/ucc28810-slua752-application-note-doubt

器件型号:UCC28810

尊敬的先生:

        当我在 应用手册 SLUA752中介绍 UCC28810的参考设计时,我对次级侧二极管(输出二极管)的选择有疑问。!

 在应用手册 SLUA752第3页中,输出二极管( D4 )器件型号为 STTH1008DTI,其正向额定电流为10A,该设计适用于70W,106 VDC,600mA 电流!

1.我想知道为什么会使用这么高的额定值二极管、选择该器件型号需要考虑哪些因素?

2.是否可以并行使用某些 MUR420或 ES3J 而不使用该器件型号?

如果您能为我提供相关信息并对我进行教育、我将不胜感激。

提前感谢

*

e2e.ti.com/.../3302.slua752.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Novin、

    之所以选择该二极管、是因为它具有800V 的反向电压额定值和小于75nS 的反向恢复时间。
    例如、如果您使用这些参数在 DigiKey 上进行搜索、您会发现结果非常有限。
    可用器件主要采用 TO220封装、由于 TO220封装的散热特性、因此这当然可实现相当高的额定电流。
    如果您可以找到 额定电流为几安培而不是10A 的高电压超快速整流器、则可以考虑使用该器件。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 先生:

       感谢您提供信息。 主席先生、在我浏览过许多其他设计文件的同时、我可以看到一些   并行使用的 MUR460 x 8或 ES3K x 6或 US3M x 6、这是一个好做法吗?

    我已经浏览过 ES3k 的数据表、ES3k 的保留恢复电压额定值为800V!

    对于106V 600mA 输出、我们为什么需要这么高的反向恢复速率? 我想了解更多信息吗?

    我期待很快收到您的回复

    谢谢你

    此致

    Novin George Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Novin、

    您当然可以尝试使用另一个器件并在电路中检查其行为。
    它具有更小的机械封装、您可以预期它在应用中会变得更热。
    您将需要计算或测量应用中的均方根输出电流、并检查所选器件的正向压降。
    反向恢复时间可能会有所不同、某些部件具有软恢复与硬恢复。
    软恢复器件往往提供较低的电压恢复尖峰。
    这是您只能测试的内容、通常在数据表中找不到。
    我建议您选择一些不同的器件、进行测试、查看您的结果、并对您最终选择的器件做出明智的决定。
    这就是该过程的优化方式。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 先生:

                          谢谢您的支持、主席先生、我还有另外一个疑问、

     在应用手册第3页、D9A、R38A、C19A、C20A  中、此电路的功能是什么? 这到底是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Novin、

    您对 SLUA752肯定有很多疑问。

    您的最后一个问题在 您发布的前一个问题第2部分中得到了解答

    此致

    John