This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:过流保护

Guru**** 2543760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932590/ucc28951-q1-overcurrent-protection

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、

UCC28951-Q1、如何设置输出电流的保护点? 当电流感测 CS 引脚的电流互感器下拉至0V 时、输出功率仍无法增加、这是受限的。
也就是说、我想知道如何触发过流保护以及如何消除过流保护。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当能量被输送到次级侧时、CS 在初级侧上被感测。  该电流将是反射输出电流((Iout)+ Delta*ILout)*(NS/NP)

    PSFB 续流时、正确的 CS 信号将为零。  在 续流期间、LOUT 和 Cout 将在续流期间向输出端提供能量。  能量应根据输出功率降低。

    UCC28951-Q1具有逐周期电流限制和断续模式、可针对过载情况提供保护。  请注意、由 CS 引脚在每个开关周期达到 VCS_LIM = 2V 时触发。  数据表的第7.3.14节详细介绍了 UCC28951-Q1逐周期电流限制和断续模式的工作原理。  

    为了保护您的设计、我建议您选择要处理125至150%标称输出功率的组件、并将2V CS 限制设置为小于该值。  例如、如果您的组件能够处理一个等于135%的负载、您可以将 CS 限制设置为在输出功率为110pf 时逐周期电流限制。

    此致、