Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 您好!
我有一些与 UCD90320相关的问题:
如果应用具有大约20个直流/直流部件、但该部件只有8个 DMON 引脚。 那么、我们是否可以将其余的 PGOOD 连接到 GPI、是否可以将它们进行分组以便使用电源轨来启用条件定序?
DMON 引脚与普通 GPIO 引脚有何不同? 包括 DMON 引脚在内的所有引脚能否配置为 GPIO? 是否可以将任何 GPIO 引脚配置为用作 DMON 引脚?
等待您的帮助。
此致、
Rudra Prakash