This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:该器件是否支持预偏置启动?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ30602, TPS82084, TPSM82822, LMZ30606, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932384/lmz30606-does-this-part-support-pre-biased-startup

器件型号:LMZ30606
主题中讨论的其他器件:LMZ30602TPS82085

您好!

遗憾的是、我找不到有关 LMZ30602/4/6的预偏置启动的任何信息。 这些器件是否可以实现这一点?

如果不是-启动时输出允许的最大电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LMZ30602/4/6器件无法实现预偏置启动。 数据表第2页的绝对最大额定值表中列出了输出端允许的最大电压 、该电压介于-0.6V 和 VIN 之间。

    我可以推荐一些支持   预偏置启动的较新器件、例如 TPSM82822或 TPS82084/5。

    您的应用有哪些规格、例如输入电压、输出电压、输出电流?

    此致
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    我的应用非常简单- 5V 至3.3V @6A。

    我只想确保 LMZ30606将在短中断/电源周期后启动、该中断/电源周期不够长、无法对所有输出电容器进行放电。

    遗憾的是、您推荐的器件没有 LMZ30606的电流能力(尽管我已经使用 TPS82085)。

    此致、

    里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里诺、

    如果是在6A 下运行、您可以查看 TPSM82480

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    真有趣-就在2分钟前发现了这个部件。 它看起来是更好的解决方案。

    谢谢。

    里诺