This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:EN 引脚相对于 GND 的内部电容

Guru**** 2521270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932488/tps561201-internal-capacitance-of-the-en-pin-with-respect-to-gnd

器件型号:TPS561201

您好、专家:

我能否知道 EN 引脚相对于 GND 引脚的内部电容、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    通常、我们不会分享这种内部参数、我是否知道客户的具体问题以及他们为什么要了解此规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正如我们在手机上所说、EN 到 GND 的内部电容电平小于10pF。 如果您有进一步的问题、请给我一个电话。 谢谢。