This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:TVS 选择24V 汽车应用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931429/lmr16030-tvs-selection-24v-an-automative-application

器件型号:LMR16030

您好!

-我计划在汽车应用中使用 LMR16030。 我选择了 TVS 和 PTC 来保护这一点。 您能确认这是正确的吗?

-我还需要放置一个像 D1 一样的二极管,是的,什么是类型?

您 能否解释一下 TVS 的行为是怎样的?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压是多少? 12V 电池还是24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    对于12伏或重型车辆、卡车等、24伏的电压为。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、我认为您的输入保护是合理的、请确保 D1的额定电流足够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回答。 我确定了 D1的值、您能检查一下吗?

    除此之外、我还有一个问题。

    Webench 中的建议设计和 EVM 设计略有不同。

    如果我们考虑我将使用的场景、哪一个更有意义?

    这是 EVM 板:'NVU496'

    www.ti.com/.../snvu496.pdf

    下面是 Webench 电源设计器:

    我正在等待您的回复。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我能否提出另一个令我心想的问题? 我认为这种情况的答案也会影响我的设计。

    我将把它设计为24V 输入。 在某些车辆中、这大约为25-26V。

    -如果峰值达到36或48V 等值,电路的行为将如何。 TVS 将吸收这些高电压、24V 将进入电路或什么? 您能帮助我理解这一点吗?

    谢谢、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 在实际输入电流下具有合理的压降、D1看起来正常。

    2.建议遵循原理图 EVM。

    由您的 TVS 选择和拉电流能力决定。 在大多数情况下、TVS 会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我不明白为什么电视会损坏。 因为您在之前的回答中写道、这可能是合理的。

    对于电视:

    VR:40V

    VB:44.4V-49.10V

    VC:64.5V

    您能更详细地解释一下吗?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、如果您施加48V IN 输入、TVS 将会损坏。