This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:禁用器件时 FB 网络是否断开?

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932359/tps61096a-is-fb-network-disconnected-when-device-is-disabled

器件型号:TPS61096A

你(们)好

从 TPS61096A 的功能方框图中、我可以看到 VOUT 和 VOSNS 之间有一个 FET。  我假设这用于在器件被禁用时断开反馈网络以降低泄漏电流?  但是、数据表中的任何地方都没有明确说明这一点。  您能否告知打开和关闭此 FET 的阈值-它是否直接链接到使能功能。

其次、如果不需要电平转换器、LV1、LV2、HVO1和 HVO2是否应该悬空或 GND?

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim:

    FB 的 FET 将在开关阶段导通。 它具有睡眠模式、 如果负载较轻、则会在短时间内关闭。 以便转换器能够在轻负载条件下实现低 Iq 和高效率。 它在禁用状态期间关闭。  

    对于电平转换器、如果不需要、您可以将输入对地短路并使输出悬空。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minqiu

    我无法在数据表的任何位置看到这些不同的模式说明?  是否有详细描述行为、阈值等的应用手册或类似内容?

    此致

    Jim