This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:初始配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932482/tps65400-initial-configuration

器件型号:TPS65400

数据表的第8.3.14节初始配置说明 了首次通过外部编程器通过单独的 I 2C 编程接头配置 TPS65400的推荐方法(如图19所示)。 但图19是时序图、可能是指图21。 图21未明确定义"编程接头"上存在的信号、但8.3.14中也说明 了编程接头需要连接到 SCL、SDA、CE、VDDD 和 DGND 线。 当我连接到这5条线路(3.3V 电源 VDDD、通过10k 将 CE 接至高电平)时、我无法与 TPS65400通信、但当我将10V 连接到输入电压(引脚22)并且 TPS65400电源时、VDDD 电源轨 I 可以与 TPS65400通信。 您能否确认这是通过编程接头配置 TPS65400的正确方法?

非常感谢

标记