This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:在电池供电的情况下与 AM572x 配合使用

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932158/tps659037-working-with-am572x-in-a-battery-situation

器件型号:TPS659037

大家好、

我很想创建一款特殊的可穿戴/PDA 样式产品、目前我正在尝试通过 GPU、USB、PCIe 和键盘 I/O 等确定 AM572x 系列等 Linux 兼容的 CPU 范围、使其功能强大。但是、它显然需要 TPS659037 PMIC。 是否有任何通过电池运行 PMIC 的选项? 似乎可以在 USB 电源和 TPS659037之间安装另一个锂离子电池充电器 PMIC、但使用两个单独的 PMIC 似乎是整体电源管理方面的一个问题。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我以前从未见过此器件以这种方式使用、但这并不意味着这是不可能的。 从 PMIC 的角度来看、只要器件的输入电源不在数据表中的绝对最大值之外工作、并且电池充电器能够在为电池充电时为 PMIC 供电、就不会出现任何问题。 基本上、只要 PMIC 在数据表中指定的所需范围内运行并且能够在连接和断开到充电电缆时连续供电、在电池设置中使用此 PMIC 就不会出现问题。 我认为、主要的困难是在添加和移除充电器时确保 PMIC 持续供电、尽管我过去没有做过这样的设计。

    此致、

    Layne J