This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:NXP 平台上的驱动程序代码

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932129/tps65023-driver-code-on-nxp-platform

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: TPS6521815

您好!

我想知道在与 NXP CPU iMX6Solo/DualLite 配合使用时、您是否拥有 TPS65023的驱动程序代码? 我们正在寻找引导加载程序驱动程序代码。

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    该设备的专家目前不在办公室。 我正在查看您的问题、并将再次向您提问。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    在这种情况下,我们没有适用于该处理器的引导加载程序代码。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册- https://www.ti.com/lit/an/slva943/slva943.pdf

    如果客户正在寻找适用于 i.MX6 Solo/DualLite 的 TI PMIC 解决方案、我们推荐的新解决方案是 TPS6521815。

    适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计- https://www.ti.com/tool/TIDA-050043

    此致、

    Layne J