This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:请参阅单独的放电/充电路径解决方案

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76920, BQ76940, BQ76930, BQ76200, BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931711/bq76200-separate-discharge-charge-path-solution-consult

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ76940BQ76930、BQ76952 BQ76942BQSTUDIO

大家好、

我的客户希望分离50V/60A BMS 系统中的放电/充电路径、我建议客户使用以下解决方案。 您能否帮助检查此解决方案是否可以正常工作?

如果没有、您是否有其他可以在此处深入了解的解决方案? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、此解决方案可以正常工作。 本文档提供了有关此器件的多个示例: https://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf

    BQ76200被设计成 BQ76920 (高达5S)、BQ76930 (高达10S)或 BQ76940 (高达15S)的配套器件。  

    我们还推出了可支持单独充电和放电路径的全新电池监控器系列- BQ76942和 BQ76952、这些器件集成了高侧 FET 驱动器。 最近发布的新视频系列介绍了以下器件:

     视频1: BQ76942/BQ76952简介 https://training.ti.com/node/1147222

    视频2:BQ76942/BQ76952器件概述 https://training.ti.com/node/1147223

    视频3:评估模块和 Battery Management Studio (BQStudio)软件配置 https://training.ti.com/node/1147224

    视频4:FET 配置和电池平衡 https://training.ti.com/node/1147225

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您在此处提供信息。 我在这里还有一个问题、

    -由于 PACK 连接到放电路径而没有连接到充电路径,那么 CHG 信号如何在此处打开 Q3? 我认为 Q3的来源是浮动的、CHG 无法打开它。 我是对的吗? 谢谢。

    BR、  

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Q3是 P 沟道 FET。  Q3的栅极保持在 BAT+电压上、这是直流时的 BAT 引脚电压。  当 CHG 变为高电平时、Q3的源电压高于栅极、Q3导通。 Q3上的导通、Q2导通。

    Q2的关断速度可能较慢、因为当 Q3关断时、它是 RGS2关断 Q2。  您希望选择 FET、以便 Q3的 Vgsth 低于 Q1和 Q2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 和他的团队、您好!

    很抱歉我的错误。 我是说 Q2源极悬空、当 Q3导通时、CHG 信号如何导通 Q2? 谢谢。  

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果 CHG 为低电平(在 BAT 电势下)、Q1和 Q3关闭、则根据电荷端子的泄漏或影响、Q2可自由浮动至任何电势。 RCP2将使 Q2源极和栅极保持相同的电势。

    如果 CHG 为高电平(高于 BAT 电势、请参阅数据表中的 V (CHGFETON))、则 Q1导通、因此 Q2的漏极保持在 BAT 电势。  Q2的体二极管将防止源极超过漏极上的二极管压降。  Q3也导通、这会拉高 Q2的栅极、因此 Q2导通。