This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:bqStudio 无法自动识别芯片

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930813/bq27z561-r1-bqstudio-not-auto-recognize-the-chip

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我的客户正在使用 BQ27z561-R1电量监测计、当他们首次将其连接到 bqStudio 时、电量监测计不会打开、因为它未列在"bqStudio 支持的目标"中。 "Auto Detected Device"(自动检测到的设备)列为 1561_1_03

您能否向我们发送支持此特定版本的正确固件文件?

此外、为了让我们自己理解、您能否澄清 BQStudio 为何不立即支持此版本?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    有时、当新的监测计发布时、您需要使用固件更新程序或获取最新版本的 bqStudio (测试版本)、以实现监测计的自动检测。

    如果仍无法检测到、则必须手动转到产品页面并下载所需的固件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    如果固件未被自动检测到,您可以在产品页面 R2上上传最新的固件版本以及黄金映像,并将其编程到监测计中。 当您使用不同的.bqz 文件打开 bqStudio 时、会向您发出警告、但随后您可以转到编程选项卡并对新固件进行编程、下次打开 bqStudio 时、它应该会自动检测监测计。

    此致、

    Wyatt Keller