This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:参考设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932363/bq25570-reference-design

器件型号:BQ25570

大家好、  

我们是否有带超级电容器的 bq25570参考设计?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    没有参考设计。  但是、由于该器件仅以恒定电压(CV)调节存储元件、并且没有充电电流调节、因此在使用超级电容器时没有什么特别的事情要做。  如果超级电容器不需要欠压保护(大多数不需要)、与大多数没有集成保护器的锂离子电池一样、您可以将 VBAT 短接至 VSTOR、超级电容器连接在 VBAT=VSTOR 上。 数据表图32显示了这种情况下的典型充电波形。

    如果您想避免在冷启动时的充电时间长、直到 VSTOR=1.8V、并且不需要集成降压稳压器、则可以设置 VBAT_OV = 100mV +超级电容器电压、在 VBAT 处放置100uF 电容器、短 VBAT=VSTOR、将超级电容器放置在降压稳压器输出端、 并将 VOUT 调节设置为超级电容器电压。  数据表图33显示了这种情况下的典型充电波形。

    您可以使用以下链接中的设计电子表格来调整电阻器的大小。

    此致、

    Jeff