This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:审查申请

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932353/lmzm33603-review-request

器件型号:LMZM33603

e2e.ti.com/.../LMZM33603RLRR.PDF

大家好、

LMZM33603RLRR 在我们的设计中用于为3.3V 模块@ 2A 供电

请查看随附的原理图和布局、尽快提供宝贵意见。

谢谢、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prethi、

    编辑:随我的评论更新

    电路看起来正常、并遵循 表1 "所需的元件值"。  

    第2层是否位于 PCB 布局的完整 PGND 平面上? 如果不是、我建议增加 PGND 接地平面以实现更好的散热。 除此之外、PCB 布局看起来也不错。

    此致、

    Jimmy