This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:D+/D-对 DCP 模式短路时、USB 器件是否会损坏?

Guru**** 2523150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932362/tps2544-will-usb-device-be-damaged-when-d-d--is-short-for-dcp-mode

器件型号:TPS2544

各位专家、您好!

我的客户想知道当 D+/D-在 DCP 模式下短路时 USB 设备是否会损坏。 我知道、当 D+/D-短路且没有信号传输时、应该没有电流。 但是客户想要检查此操作是否有任何损坏? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    这些引脚不应损坏、因为便携式设备在连接到专用充电器时应预期会发生这种情况。

    此外、在 DCP 模式下、有一个100欧姆电阻器用于将 D+连接到 D-、因此它们不会直接相互短路