This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:充电时可修改 ILIM 或 ICHGSET

Guru**** 2393785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932342/bq25886-modifiy-ilim-or-ichgset-while-charging

器件型号:BQ25886

您好!

我在项目中使用了 bq25886充电器。 一切都按预期工作、只有我在夏天遇到了一些小问题。

带有充电器和电池的 PCB 位于一个小外壳中。  为电池充电时(~ 900mA)、内部外壳温度将比环境温度升高~12°C。 而内部温度也是电池温度。 因为我只能在最高45°C 的温度下为锂离子电池充电、最高环境温度为33°C

总结:在炎热的夏天充电不起作用。

为了解决这个问题、我可以减少高温下产生的热量。 充电器本身无法在高温下降低电流。 但是、我可以执行以下操作:

当内部外壳温度高于40°C 时、我可以使用与"正常"电阻器并联的适当电阻器/nFET 组合来修改 ILIM 或 ICHGSET、以实现更低的电流限制。

我的问题是:

充电时、如果更换 ILIM 或 ICHGSET 上的电容器、是否会给充电器带来问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    您可以即时更改 ILIM 和 ICHGSET。 或者、您可以将/CE 引脚拉至高电平以禁用45C 下的充电。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo