This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:BQ25155 IC I2C 在放电模式下不工作

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932177/bq25155-bq25155-ic-i2c-not-working-in-discharging-mode

器件型号:BQ25155

您好!

我使用 BQ25155电池充电器来监控电池电压。 充电时、我们能够通过 I2C 检查电池电压。 但在放电时、我们无法通过 I2C 进行通信。

我还需要在放电时检查电池电压。

请建议是否有任何寄存器设置或引脚设置来控制/更改此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查以确保/LP 不是低电平。 在仅电池模式下、如果/LP 为低功耗模式、则禁用 I2C 通信。