This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932330/tps54824-tps54824

器件型号:TPS54824

您好!  

在我们的当前设计中、我们希望配置 VDDMIN、VDMMAX 快速开关、以便更轻松地进行测试、如下所示:

因此、我们对原理图进行了如下原理图快照中相同的更改:

我们的查询是:

是否可以将跳线保持如下状态、以便在驱动器处于热态时在 VDDMIN 和 VDDMAX 之间进行切换。  与现在的情况类似的跳线在输出电压中是否会出现任何设计问题或问题。 请确认。

此致、

Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjana:

    您帖子中的图片未正确显示。 是否可以再次发布它们?

    这些是有人填充在接头上的硬件跳线吗? 我不会担心直流/直流、但在手动接入跳线时、由于干扰、输出电压可能会来回移动。 为了帮助限制这些干扰、您需要在跳线和 TPS54824的 FB 网络之间进行一些滤波。 但是、应仔细选择滤波、因为将滤波连接到 TPS54824的 FB 引脚可能会影响环路。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请查找   随附的 e2e.ti.com/.../TPS54824-VCC-3.pdf 原理图页面。

    此致、

    Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjana:

    我不建议这样做、因为如果两个跳线意外保持断开状态、FB 引脚将通过底部电阻短接至接地、因此 TPS54824将使输出电压接近 Vin。 TPS54824 IC 应该能够处理此问题、但我认为这可能会损坏其供电的任何设备。

    像下图这样的实现方案可以正常工作。 这样 FB 分压器中始终有一个上电阻器。

    • 两个跳线均开路时、顶部电阻器仅为21kΩ Ω、提供+5%的电压(基于原理图中的注释)
    • 在接入中间跳线的情况下、顶部电阻器为21kΩ Ω||422kΩ Ω、可提供~20kΩ Ω 和0%电压
    • 在填充了左跳线的情况下、顶部电阻为21kΩ Ω||294kΩ Ω、提供~19.6kΩ Ω 和-5%电压

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。