This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:未供电 TPS560340上1V 的 TPS560340 FB 引脚

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932305/tps560430-tps560340-fb-pin-at-1v-on-unpowered-tps560340

器件型号:TPS560430

如果我想使用不同的5V 电源驱动输出电压、是否可以将一个阻断二极管与电感器串联并在未供电的 TPS560430的 FB 引脚上具有1V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好将二极管放在输出端并阻断稳压器的电压。

    TI 拥有可用于此功能的 OR'ing 类型器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清:

    如果 VDD=0V 和+5V=5V、这是否起作用?

    具有1.0V 的反向驱动 FB 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不能、二极管不能放置在电感器和输出电容器之间。

    它必须放置在到负载的直流5V 线路中。

    通常、当输入为零伏(在某些情况下甚至是浮动)时、在稳压器的输出上允许电压不是一个好主意。 这种情况可能是由输入被移除时充电的非常大的输出电容器引起的、或者由某种有源负载提供电压。 转换器内部功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。 当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。 即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于与电容器和电感器的谐振而达到高电压。  这种现象过去在某些条件下出现过。 允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。  由于它不是一个"真正的"二极管、而是在芯片上构建 MOSFET 时形成的寄生二极管、因此它不能在超过几个10s-100s 纳秒的时间内获取电流。 避免此问题的一种方法是在输入到输出之间使用二极管、为输出电容器在器件周围放电提供一条路径。  可以使用阴极连接到 Vin、阳极连接到 Vout 的肖特基二极管。 还可以使用与负载串联的阻塞二极管。 或者可以使用其中一个 TI OR'ing 控制器。  如需更多信息、另请参阅应用手册 SLYT689。

    谢谢