This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电池存在检测

Guru**** 2542860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931503/bq25713-battery-presence-detection

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在尝试向电池施加充电电流之前、是否有办法确定电池是否存在? 我找不到它的标志。

我进行监控的一种方法是检查 VBAT 是否具有合理的值。 由于没有电池、寄存器0x2C 被归零(使用 bqStudio 进行检查)、因此我可以使用它。 另一种方法是简单地尝试设置低充电电流并查看输出电压是否上升到充电电压寄存器中编程的值。 是否有更直接的方法?

我想使用 PROCHOT 状态寄存器中的 BATREMOVAL 标志。 但当我连接/断开电池时、它不会改变。  我不清楚它是如何工作的、或者它是否可用于电池检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

     您可以使用 BATREMOVAL 标志、但该标志是根据 CELL_BATPRESZ 引脚设置的。 CELL_BATPRESZ 变为低电平会自动将充电电流设置为0A、因此您可以使用外部逻辑检测电池是否存在、并使用 FET 在未连接电池时将该引脚拉低。 请注意、如果使用 PROCHOT、BATREMOVAL 标志良好、否则将该引脚拉至低电平会自动将充电电流设置为0A、因此无需采取进一步措施来禁用充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kedar。

    遗憾的是、这需要更改硬件。 不幸的是,这不是一个选择。 此外、我使用 CELL_BATPRESZ 引脚将输出强制为12.5V (四节电池)、以实现系统中的失效防护模式、即使没有电池、该模式也必须工作。

    您是否会有一种更"软"的方法? 我要面对的一项挑战是、评估 VBAT 上出现低电压的原因、无论是由于电池深度放电而根本没有电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

      遗憾的是、该器件无法仅通过软件进行电池缺失检测。 在这种情况下使用 CELL_BATPRESZ 引脚、这就是将其拉低会自动禁用充电的原因、也是 BATREMOVAL 基于该引脚的原因。 对于低电池电压、此情况下采用了 auto_wakeup 功能、因此可以安全地为深度放电的电池充电。

    当此 autowakeupEN 位为高电平时、如果电池低于最小系统电压(REG0x0D/0C ())、器件将自动启用128mA 充电电流并持续30分钟。 当电池充电至高于最小系统电压时、充电将终止、且该位复位为低电平。