This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 + PD IC +显示屏电池电量。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z80, TPS65987D, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930295/bq24610-bq24610-pd-ic-display-battery-level

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: TPS65987BQ40Z80TPS65987DBQ25713

您好!

我的客户需要 5节电池*2并联/10Ah/0.25C 的电池充电器 , 我推荐  BQ24610+TPS65987,

但它们 需要两种方式为电池充电器输入(USB Type-C 20V PD 和 AC 适配器24V)、还需要显示电池电量。

TI 是否有任何解决方案? 谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

      如果他们使用20V USB C PD 输入、他们是否需要能够进行 CC 线路协商? 如果是这样、BQ24610没有集成 PD 检测功能、您需要 PD 控制器来处理协商。 在连接两个输入源时、是否首选适配器、或者一次只连接一个输入源?  

    关于电池电量显示、集成电量监测计以确定电池的 SoC 是最佳选择、因为该部件没有内部 ADC。

    我们没有适用于此的参考设计/解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    如果客户需要电池  充电器的2路电源(USB Type-C 20V PD 和 AC 适配器24V)并显示电池电量。

     TPS65987D+BQ24610+ BQ40z80是否可以满足这一要求? 您是否有任何参考设计? 谢谢。

    此致、

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

      目前我们没有参考设计。 通常情况下、独立充电器不与 PD 控制器配合使用、因为 TPS65987D 的优势是具有 I2C 总线、主机可通过该总线控制 I2C 充电器的设置。

    但是、如果仅使用 PD 控制器进行20V 协商、则可以使用 BQ24610。 您必须咨询 PD 团队、看看这是否是最佳设计。 他们应该有更多有关如何执行输入的二极管 ORing 的信息。 BQ25713是与 PD 控制器一起使用的常见器件、但设计比 BQ24610更加复杂。