This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ25713EVM-017:BQ25713EVM-017

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, BQ25713, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931894/ccs-bq25713evm-017-bq25713evm-017

器件型号:BQ25713EVM-017

工具/软件:Code Composer Studio

h

我正在使用 bq25713作为充电器控制器的 BMS 系统。 为了熟悉这些功能、我有 bq25713evm-017。 借助于适配器输入、充电器能够按照最小系统最小电压() I set 来降压和升压电压。 但是、当我仅使用电池并禁用适配器输入时、控制器无法降压或升压输出电压。 为了在纯电池模式下工作、是否需要在充电器控制器上执行任何额外设置、以便在正确的系统电压中进行设置。   

如果有任何针对 bq25713控制器的编程文档可用于设定数据表以外的功能。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruthanad:

    采用 EV2400的 BQstudio 为 BQ25713EVM 编程提供了一种轻松的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在使用 BQstudio。 我仍然感到困惑。 根据我 认为的文档、无需为充电器执行降压或升压输出电压操作进行额外设置。 我已使用此 Battery Management Studio 应用程序对 VSYS OUT 进行编程。 如果您可以指出将充电器置于仅电池模式以提升负载电压的正确方法、将会非常有用。

    我的情景、

    我已经输入了2芯电池配置、->我能够通过设置03/02h 将电池置于充电模式[我注意到、如果我没有禁用看门狗超时、03/02h 寄存器会自动设置为零、并在超时时间后停止充电。 为什么会这样?]。

                                ->我可以通过设置 MinSystemVoltage()来设置负载电压。 如果我将此电压设置为8.2伏、并且我为适配器提供了5V 充电器、能够将负载电压升至8.2V。 我已连接电压为7V 的2节电池。 但是、如果我关闭适配器输入、充电器将不会进入仅电池模式、并且不会将负载电压升至8.2V[仅在仅连接电池时、我才会在负载上获得7V]。

    我想知道、如果我必须设置任何其他配置、使其像这样、

     适配器和电池已连接、我将 VSYS 设置为8.2V。 ->如果我断开适配器、充电器应自动进入仅电池模式、输出电压为8.2V ->如果我连接适配器输入、则应退出仅电池模式。 过渡应该是无缝的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruthanand:

      OTG 功能将提升电池电压、输出将在 VBUS 引脚上可见。 在正常升压操作中、输入电压将升压至输出。 如果没有适配器且仅连接电池电压、则 BAT 和 SYS 之间只有一个 FET、因此您无法将电池电压升压到 SYS 电压、SYS 将跟踪 BAT 和 SYS 之间 FET 上的 BAT 电压- VDS。