请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 请找到随附的电路图、我们面临的是 BQ25713问题。
我们提供12V 直流输入、我们得到的 Q1输出为1.6V 直流、正如我们所期望的12V 直流输出
H1DRV1处的电压也为1.6V (Q1的栅极)。
测量 REGN 时、它显示的是8V DC。
VBUS 为12V 直流。
由于 REGN 上的建议电压为6V,导致其达到8V 电平的原因是什么?
帮助我们解决此问题(用于在 VSYS 上获得12V 直流输出)。