This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713无法正常工作、REGN 输出变为8V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931801/bq25713-bq25713-not-working-properly-regn-output-going-to-8v

器件型号:BQ25713

请找到随附的电路图、我们面临的是 BQ25713问题。

我们提供12V 直流输入、我们得到的 Q1输出为1.6V 直流、正如我们所期望的12V 直流输出

H1DRV1处的电压也为1.6V (Q1的栅极)。

测量 REGN 时、它显示的是8V DC。

VBUS 为12V 直流。

由于 REGN 上的建议电压为6V,导致其达到8V 电平的原因是什么?

帮助我们解决此问题(用于在 VSYS 上获得12V 直流输出)。

e2e.ti.com/.../BQ25713_5F00_Ckt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

      这不是预期行为。 请更换 IC 并进行测试。