This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:RILM /电流限制问题

Guru**** 2537640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932356/tps2561-rilm-current-limit-question

器件型号:TPS2561

大家好、  

我有关于 TPS2561ADRC RILM 的问题。  

数据表指出:

用户可通过外部电阻器 RILIM 对过流阈值进行编程。 RILIM 设置电流限制

阈值

 

问题:

是由 RILIM 电阻器设置的 IO 限值、即每个通道的电流限值或两个通道的电流限值。  换句话说、如果我将电流限制设置为900mA、两个输出是否可以同时提供900mA 电流、或者这是否意味着输出电流总和(IOUT1 + IOUT 2将限制为900mA?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    如果您设置900mA 电流限制、两个端口都可以输出900mA 电流。