This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:用于反向保护的体二极管问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932322/lm66100-body-diode-question-for-the-reverse-protection

器件型号:LM66100

您好 、专家:

我能否获得内部 P-FET 体二极管的 V-I 特性图、 我想知道 LM66100能够实现的最小反向电压间隙(Vout - Vin)  

Block,谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    当用于阻止反向电压时、CE 引脚将连接到 VOUT。 此时、数据表中规定的关断阈值(V_OFF)将保持不变。 最大关断阈值(将被阻断的最小反向电压)为80mV。