This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:栅极驱动接通时序

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932334/ucc256302-gate-drive-turn-on-timing

器件型号:UCC256302

您好!

我看到了以下主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/912152

Mike-San 评论说:"当从突发封装中输出时、当 ISNS 引脚具有长极性时、栅极驱动器可能会开启。 "。

这种"长极性"是否是"错误极性"的书写错误?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    在正常运行条件下、栅极导通取决于自适应死区时间功能、该功能通过查看开关节点来确定开关节点何时"压摆"至 Vin 或降至 GND。 如果开关节点 dV/dt 检测得太慢、控制器将使用 ISNS 极性的变化(ISNS 电压从正变为负或从负变为正)来确定何时打开下一个栅极。 UCC256302数据表中的图39提供了确定栅极导通时间的决策树:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc256302.pdf?ts=1597673006671&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    感谢您的快速响应。

    我理解您的解释。

    我想知道这意味着"long polarity"、Mike-San 在相关主题中说过。

    您知道这是什么意思吗?

    我认为,如果这个词不是"长"而是"错"的话,我可以理解 Mike-San 的评论。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    是的、Mike O'Loughlin 指的是 ZCS 保护功能的"错误" ISNS 极性检测。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben-San、

    我还有一个问题。

    Mike-San 评论说:"当两个 FET 在突发模式期间关断时、初级侧会出现振铃、并在退出突发模式时阻止变压器使相反栅极导通。"

    这种导通行为是否包含在数据表上的图39中?

    我想知道在 ISNS 极性期间 HO 打开的机制如下所示为正。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    我想说的是、UCC256302数据表中的图39并未明确捕获到该脉冲、但控制器将始终在每个突发数据包内提供相同数量的 HO 和 LO 脉冲。 这还有助于将谐振电容器直流电压保持在输入电压的1/2、并在突发模式下使 SR 应力保持相当相等。 如果突发数据包中传输的脉冲数量不相等、谐振电容器直流失调电压可能不会保持在输入电压的1/2、并且功率级的每个桥臂上的应力可能不相等。

    此致、

    本·洛夫