This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:输入下拉

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931197/ucc27714-input-pull-down

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TIDA-00778

当栅极驱动器输入具有400k 下拉电阻时、为什么需要在 GPIO 引脚上添加外部下拉电阻器? 并行外部下拉电阻(10k / 100k)是否会改变 MCU 数字接地或 PWM 振荡器如此靠近封装引脚的 SNR? TI 的任何工程师是否验证了将较低电阻外部下拉电阻添加到 GPIO 端口附近的栅极驱动器输入引脚对 MCU 的 SNR 变化? 我从未注意到任何 TI 原理图中 PWM 振荡器驱动引脚上的外部下拉。

我可以想到的唯一原因是、拆分400k 内部下拉电阻时、误认为它会使下降时间加快到超过数据表显示的值。 尝试强制下降时间比数据表指定的400k 输出关断下降时间快多少?

然而、在 TIDA-00778原理图中、我们看到 PWM 驱动输出中增加了10k 下拉电阻。 当 GPIO 输出在 POR 期间进入高阻抗状态时、400k 不足以保持栅极驱动输出、尤其是当 EN 在 POR 期间将栅极驱动器禁用时? 工程师可能未能向 EN 引脚添加10k 下拉电阻器、并且经历了糟糕的体验。 由于 EN 引脚通过400k 上拉至 VDD (+15V)、因此它可以轻松连接3V3 GPIO 端口、而无需向 EN 引脚添加外部10k 下拉。 在 POR 或 BOR 和 GPIO 驱动器进入高阻抗状态期间、向 EN 添加10k 下拉电阻可使栅极驱动器输出保持禁用2v9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    我无法评论在影响 uC GPIO 引脚性能方面添加下拉电阻的权衡。  我会 问、10K 下拉电阻是否会对产生 PWM 驱动信号的 uC 输出引脚产生任何负面影响。

    驱动器中的输入下拉电阻用于在该信号保持开路状态时为驱动器输入提供下拉路径的功能。 内部电阻是一个宽容差电阻、不能将任何大电流灌入引脚。

    实际上、我花了大量时间来支持一个主要客户、解决 初始化期间的 UC IO 引脚行为问题、这会导致硬件问题。 这是生成 PWM 输出并在启动期间出现意外电压电平的引脚。

    我的一般建议是为外部下拉电阻保留占位符、如果您希望 UC 在初始化期间肯定处于高电阻、则不要填充。 如果出现一些问题、这将在不更改电路板的情况下留下一个选项。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您在德州的 Covid19疫情爆发期间做出快速响应!

    [引用 user="Richard Herring"]我的一般建议是为外部下拉电阻保留占位符、如果您希望 UC 在初始化期间绝对处于高电阻状态、则不要填充

    在大多数问题后、如果 uC EN 引脚通过+15VDD 的10k / 400k 从外部下拉、则移除现有20k 并联下拉电阻的安全程度如何。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    假设在 初始化期间 uC 应该没有正泄漏电流(或非常低)进入驱动器引脚、 驱动器输入引脚上的内部电阻将拉低输入并设置低电平状态。 如果您在构建和测试硬件时发现了一些问题、我通常建议您制定"备份"选项。 因此、如果在测试过程中出现问题、我建议为下拉电阻设置占位符。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、