请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 主题中讨论的其他器件: LMZ31707
大家好、
在这里了解您很高兴。 我对该器件有两个问题、
1.如果我想将12V 转换为1.8V/7A、我是否有优势选择 LMZ31710? 例如效率和热性能会更好?
2.我检查了这些器件的效率和热性能信息、它们基本上是相同的。 为什么这些器件在这里具有类似的参数?
我知道、LMZ31710具有更高的输出电流、因此需要更高的功率 MOS、这会降低效率。 请改正我的问题。 谢谢。
BR、
查尔斯·林