This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069QUICK-CALC:最大 FET 功率限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17553Q5A, TPS25982, LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930805/lm25069quick-calc-maximum-fet-power-limit

器件型号:LM25069QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件:CSD17553Q5ATPS25982LM25069

大家好、

您能否评论一下如何确定所需的最大值 如果工程师选择 CSD17553Q5A、FET 功率限制是多少? 3.1W?

考虑到电流精度、是否有最低限制?

此致、

Sam Ting

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam Ting:

    您可以使用设计计算器第8步中的 SOA 图表来选择适当的功率限制值。  

    绿线(SOA)应始终大于图形中的蓝线(MAX)

    您能否告诉我以下系统级规格、以便我可以为您提供合适的值

    • 输入电压(最大值):
    • 最大负载电流:
    • 所需的电流限制值:
    • 总输出电容:
    • 选择的 FET:
    • FET 数量:
    • 系统中的最高环境温度:
    • 系统中 FET 的估计 RQJA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请查找以下规格、感谢您的支持!

    • 输入电压(最大值):13.2V  
    • 最大负载电流:13A
    • 所需的电流限制值:>=15A
    • 总输出电容:1200uF
    • 选择的 FET:CSD17553Q5A
    • FET 的数量:1.
    • 系统中的最高环境温度:60°C
    • 系统中 FET 的估计 RQJA: 40.5°C/W (根据 CSD17553Q5A 数据表)

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam Ting:

    TPS25982电子保险丝似乎完全适合您的应用。 您将节省成本和尺寸(集成 FET)、并具有更多功能、如可编程编号 重试和重试延迟、可调节过流消隐持续时间和 LDSTRT 特性。

    请告诉我该器件是否适合您的应用。

    对于您的 LM25069设计、您可以考虑、

    • Rsns = 3 Mohms
    • Rpwr = 23.7k Ω
    • 定时器电容器 = 220nF