This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932213/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410

当 FB 电阻错误如上面的电路中所示发生时、使用 MCU ADC 监测 FB 电压、并询问是否可以使用 MCU PWM 控制电流是否超出基准范围。

询问是否可以设计和使用它、如下面的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可以完成。  我不理解您在以下陈述时所说的内容:"当如上面的电路中出现 FB 电阻误差时"。  不应出现错误。  电流感应中还有一个电容器、它的值是多少?  如果您尝试通过 MCU 对电流感应进行滤波以读取电流感应、则电容器应位于"R"的另一侧。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流感应偏差是由于电阻容差导致的、则使用 MCU ADC 监测电流感应值、并使用 MCU PWM 补偿电流偏差。

    因此、我想知道设计是否有任何问题、如下面的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、如果您正在监控 FB 引脚上的电压、则可以执行此操作、它不会告诉您电阻器容差。  您必须单独测量电流以确定电流是否准确。  如果这是通过外部电流测量进行的初始设置、则可以正常工作。

    如果您要调整反馈电压容差、这应该起作用。

    此致、