This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:升压二极管可连接 SW 节点、而不是 Vcc 引脚

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932140/tps92641-diode-of-boost-can-be-connected-sw-node-instead-vcc-pin

器件型号:TPS92641

您好!

我的客户担心降低器件的功耗。

问题

1.是否可以将 SW 节点连接到 BOOT 的二极管(D-BOOT)而不是 Vcc 引脚?

如果这正常、我们还有其他问题。

2.如果 D-boot 的电压低于15V、是否正常?  它将为13V+/-3%。

3.如果 VIN < 13V、是否有问题?

4. Vcc 引脚是否可以悬空?

5.如果你对此有任何疑虑,请告诉我。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    1) 1) 这应该是可以的。

    2) 2) 外部电压最大应为8.5V、与 VCC 相同。  它可能较低、但必须高于引导 UVLO、并且需要足够的电压来驱动所选的 MOSFET。

    3) 3)否、因为外部 Vccext 的最大电压应为8.5V

    4) 4) 它仍然需要 Vcc 引脚上推荐的电容器

    5) 5) Vccext 需要一个陶瓷电容值为启动电容值的10倍、以防止启动充电时电压下降。

    此致、