This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932188/ucd90320-ucd90320

器件型号:UCD90320
  • UCD 具有 AMON、EN、MAR、DMON 和 GPIO。
  • AMON 将用于电压监控
  • EN AS 直流/直流部件的开/关( 用于定序)
  • 用于边缘测试的 MAR (例如增加和消除直流/直流器件的电压输出)
  • 用于数字监控的 DMON (直流/直流部件的电源正常状态可连接到 DMON)
  • GPIO   的名称建议通用输入/输出引脚。

 

如果我的上述理解是正确的、那么下面是我的回答。

 

我在设计中有大约15个直流/直流器件、但我正在使用的封装和器件中的 DMON 引脚只有8个、因此如果将其余的 PGOOD 连接到 GPI 引脚、是否可以将它们分组以用于电源轨以启用条件定序?

 

第二个相关说明,DMON 引脚与 普通 GPIO 有何不同?事实上除 AMON 外的所有引脚都可以配置为 GPIO,即使 DMON 引脚也是如此,对吧? 是否可以将任何 GPIO 引脚配置为用作 DMON 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90302具有24路模拟监控 器+ 8路 DMON。 应用仍然可以将 PGOOD 连接到 AMON、因为它将是 AMON 引脚的3V3输入。

    对于 GPI 信号、它没有电源轨的特性、例如 相关性、打开/关闭延迟。

    只有 DMON 引脚可用于 DMON 功能

    注意事项

    Yihe