This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:客户应记录哪些数据以进行进一步分析?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932261/bq35100-which-data-customer-should-log-for-further-analysis

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我的客户问我他们应该记录哪些数据以进行故障分析。

我已经告诉他们使用 bqstudio 记录所有数据。 但是、由于未来他们将使用 MCU 执行此操作、因此他们询问我们应该读取哪些寄存器数据?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    bqStudio 记录的是所有寄存器。 以及测试前后的 gg.csv 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    由于 MCU 加载问题、他们无法读取所有寄存器、因此他们询问必须读取的最重要寄存器。

    我们能否提供它们?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    这取决于他们尝试做什么。

    请首先澄清这里的问题、然后参阅 TRM 以了解 SOH 和 EOS 设置。 TRM 在那里有指导。 完成后、我们可以查看您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、没有帮助。