This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:ISET 详细信息

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931588/tps61199-iset-details

器件型号:TPS61199

团队、

  1. 例如、如果以2mA 的电流驱动、IC 是否会产生少量电流供 ISET 引脚使用?
  2. 您能否为引脚 PWM 和 ISET 提供电流源和灌电流数据/额定值

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ILED=1.229*1990/R (千欧), ILED 最大值 为70mA/灯串。

    fsw=80000/ R (以千欧为单位)、fsw 介于300kHz 和800kHz 之间。

    您可以根据上面的公式为您的设计选择合适的电阻器。 没有供您参考的当前拉电流/灌电流日期。  

    BR、

    Rbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我只想清楚地知道、是否存在您不应低于的最小驱动器输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您按照上述要求设计电路、则没有问题。

    BR、

    Robin