This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2705:输出纹波电压

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931896/lm2705-output-ripple-voltage

器件型号:LM2705

数据表  SNVS191F–2002年11月–2016年10月修订–显示了输出纹波图: 图15。 输出纹波电压复印、包含 Ropt

什么是 Copt 和 Ropt? 我似乎无法在数据表或评估板数据表中找到任何其他参考。

我假设 Copt 可能是 RF1上的4.7pF 电容、前馈电容可改善瞬态响应并降低纹波、但哪一个是 Ropt、其值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vard、

    数据表中没有说明 Copt 和 Ropt 的含义。 我也没有找到它。 很抱歉。

    如果您正在寻找升压转换器、实际上 TI 有许多新开发的升压转换器 TPS61XXX、它们具有更低的 Rdson、更高的开关频率、效率和更小的封装。