This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:软启动与放大器;放电压摆率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928352/tlv62585-soft-start-discharge-slew-rate

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TPS62826

大家好、

我是否可以知道压摆开始时间的最小值和最大值?

并且可以帮助提供功率斜降的最大/典型/最小压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我将很快返回给您有关软启动时间(TSS)的最小/最大值的信息。

    关于断电压摆率、我们无法共享最小值/最大 值数据、因为有很多因素会影响该数据、例如:VIN、VOUT、 IOUT 和 Tj。 最好 是客户在其应用程序中验证它、并设置 +/-20% 至50% 的容差来捕获变化。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    由于数据有限、我们无法提供软启动时间参数的最小值/最大值。  如果 TSS 参数对于客户应用至关重要、则可能需要考虑 TPS62826。 如果 需要、我可以检查最小/最大值。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果客户可以提供数据(VIN/Vout/Iout),是否可以提供断电转换和软启动值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    遗憾的是、即使使用 VIN/Vout/Iout 数据、确定断电压摆率和软启动时间仍然不够、因为未针对这些特定参数表征 Tj 和工艺变化的影响。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们需要提供什么类型的信息才能运行? 例如:

    TJ= PD * RθJA +TA ?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    基本上、它需要内部验证 来确定软启动时间的最小/最大值、该值对于这个特定器件是不可用的、这也适用于 断电压摆率。  如果此软启动时间参数对客户至关重要、建议使用 TPS62826。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel