This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:未使用 PGOOD 功能时的 PGOOD 引脚处理

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932087/lm5146-q1-pgood-pin-treatment-when-pgood-function-is-not-used

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

您好!

我使用 LM5146 (-Q1)器件。

如果未使用 PGOOD 功能,是否可以将 PGOOD 引脚连接到 AGND (*)或将其打开?

*将 PGOOD 引脚连接到 AGND 的原因是为了改善 EMI。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将其连接到 AGND。