This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要升压转换器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931697/need-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61170

大家好、

我们的应用中需要升压转换器。我们的输入范围为4V 至15V,所需的输出为20.5V。 我们还需要一些 IC,以便将20.5v 转换为负-20.5v。您能否提供我应该使用的部件?在我们的设计中,20.5v 和-20.5v 都用于提供 OPAMP Vs 和-Vs 电源。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您的参与。 您需要知道功率级别、然后我们可以查看是否需要转换器或控制器。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果电流不大、您可以使用 TPS61170生成20.5V 电压、并使用额外的二极管和飞跨电容器实现-20.5V 输出。

    请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf