This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A3301RGW &放大器;前馈电容器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931438/tps7a33-tps7a3301rgw-feedforward-capacitor

器件型号:TPS7A33

 在 SBVA042中,它说:-

".  这种放电可能会导致 FB 引脚的负绝对最大值超过....

这是否意味着前馈电容器有可能在关断期间损坏芯片?

是否正确地假设由于 TPS7A3301RGW 中没有 PG 引脚、因此"CFFF 对大型负载瞬态的影响"不是问题、并且由于我们的设计的扩展软启动正常。那么"启动问题"对我们来说也不是问题?

如果我们将前馈电容放在上面,我们还有什么需要担心的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    我认为、如果 CFF 电容器非常大且输出突然短路、这只是一个潜在的问题。 我们以10nF CFF 电容器为条件对 TPS7A33进行了特性描述。 因此使用 CFF 不会出现问题、因为这有助于提高 PSRR 和噪声性能。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你太多了,你会得到你的快速回应!