This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:FET 栅极驱动器存在问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930099/tps40210-problem-with-fet-gate-drive

器件型号:TPS40210

您好!  

我使用的是 webench 建议的升压电路原理图(请参阅随附的 PDF 设计报告)、该电路在24V 输入电压下运行、升压至36V。 在故障排除过程中、我确定了 RC 引脚的范围、该引脚正确显示了245khz 范围内的锯齿波形。 但是、在确定 MOSFET 的栅极引脚范围时、我可以发现栅极电压略高于2V、这对我来说似乎有点奇怪。 我使用 的 FET 是来自 Nexperia 的 PSMN017-60YS、它几乎相当于 建议的 CSD18543。

所连接的示波器快照是栅极引脚。
我们非常感谢您为使该工作做出的任何指示。

谢谢你




e2e.ti.com/.../TPS40210_2D00_DER_5F00_36v_5F00_5A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumitra、

    请分享您的原理图。

    器件似乎以最大占空比运行。 您的输出电压是多少?

    也请检查开关节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    原理图位于附件中,但此处为 :https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS40210_2D00_DER_5F00_36v_5F00_5A.pdf

    输出电压是输入电压减去二极管压降。 我认为2V 不足以驱动 FET,电感器-二极管- FET 结上没有可用的波形。  

    此致
    Soumitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumitra、

    pdf 中包含 Webench 结果、但不包含实际实现的原理图、正如您提到您使用的是不同的 FET、我想获取您的原理图而不是 Webench 结果。

    BP 上的电压是多少? 问题是否仅发生在一个电路板上? 如果是、请检查 TPS40210的更换是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    我使用的原理图与 Webench 原理图相同、但 FET 值除外。  

    BP 上的电压为7.92V、因此从技术上讲、IC 应该正常工作、但通过作用域确定引脚显示电压不是稳定的平坦线。

    这是唯一开发并经过测试的电路板、因此更换 IC 将需要时间。 我希望我还能做些其他事情来启动它。 让我尝试更换 IC。  


    感谢你的帮助

    此致

    Soumitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumitra、

    我只想提一下、开关模式电源的布局对于转换器的功能至关重要。 因此、如果您使用试验电路板构建转换器、布局可能是问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    这来自功能原型 PCB、而不是试验电路板/电路板布局。 为什么布局会影响 IC 的栅极驱动电压?

    无论如何、我断开了 FET、驱动电压为9.8V-10V。 但是、根据数据表、GDRV 电压应最大为9V 我想该 IC 有故障。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Soumitra