主题中讨论的其他器件: UCC28064A、 UCC28056
您好、德州仪器、
我将在工作中启动一个新项目、目前正在查看 UCC256402和另一个竞争对手的控制器。 我的问题是 HV 引脚似乎存在 VCC 引脚无法达到+26V 以产生 RVCC 的问题。 尽管所有相关引脚都具有正确的引脚电平、但仍会对其进行钳位
这似乎是论坛中的一个共同问题。
我记得我以前遇到过这个问题、幸运的是项目没有继续进行、所以我没有机会再看一下。
我现在将有一个新项目、我记得这个芯片、但我怀疑我可以依赖这个芯片。
我的问题是:
1. HV 引脚是否有明确的解决方案?
2. 不直接相关。 我能否通过 HV 引脚以 Vin=80VDC 的电压为该芯片供电。
3. RVCC 引脚是否可靠地为另一个非 TI PFC 芯片(8引脚)供电? 如果不是、您能否推荐 TI 的 PFC 准谐振或临界导通模式与 UCC256402合作?
谢谢。 希望得到您的响应。 TI 始终是这些应用的首选、因此、如果我可以依赖此 LLC 芯片、我希望我可以使用它