This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:HV 至 VCC 至 VREG 的问题和其他问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC28064A, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931967/ucc256402-hv-to-vcc-to-vreg-concerns-and-other-questions

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC28064AUCC28056

您好、德州仪器、

我将在工作中启动一个新项目、目前正在查看 UCC256402和另一个竞争对手的控制器。 我的问题是 HV 引脚似乎存在 VCC 引脚无法达到+26V 以产生 RVCC 的问题。  尽管所有相关引脚都具有正确的引脚电平、但仍会对其进行钳位

这似乎是论坛中的一个共同问题。

我记得我以前遇到过这个问题、幸运的是项目没有继续进行、所以我没有机会再看一下。

我现在将有一个新项目、我记得这个芯片、但我怀疑我可以依赖这个芯片。  

我的问题是:

1. HV 引脚是否有明确的解决方案?

2. 不直接相关。 我能否通过 HV 引脚以 Vin=80VDC 的电压为该芯片供电。

3. RVCC 引脚是否可靠地为另一个非 TI PFC 芯片(8引脚)供电? 如果不是、您能否推荐 TI 的 PFC 准谐振或临界导通模式与 UCC256402合作?

谢谢。 希望得到您的响应。 TI 始终是这些应用的首选、因此、如果我可以依赖此 LLC 芯片、我希望我可以使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    如果您可以分享您的原理图、我可以看看哪些因素可能会阻止 VCC 充电至26V。

    是的、80V 应该足够了。 通常、我们建议 HV 上至少有40V 电压、以便成功地为 VCC 充电至26V。 请注意相应调整 HV 电阻器串电阻的10mA 数字、以便 HV 引脚在 HV 启动过程中大于40V。

    RVCC 能够为 PFC 芯片提供偏置。 UCC28056或 UCC28064A 都是不错的选择、具体取决于您的设计的功率级别。 其他非 TI PFC 芯片也不错。 RVCC 是一个稳压13V 电压轨、因此只要它足以满足您想要使用的 PFC 芯片的需要、它就应该很好了。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    如果您还可以在 HV 启动期间共享 VCC 的波形、那么了解发生的情况会很有帮助。

    此致、

    本·洛夫