This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60的生产步骤

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931798/bq40z60-production-steps-for-bq40z60

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQMTESTEREV2400BQSTUDIO

大家好、

我找到了以下 pdf www.ti.com/.../slua391.pdf -它描述了各个生产步骤的外观。


对于 bq40zxx 系列、我只找到了以下 pdf: www.ti.com/.../slua734a.pdf -但此处仅评论了校准步骤、而不是整个生产过程。


那么、我想知道生产步骤是否与 bq20zxx 系列相同?
如果是、BQMTESTER 多通道测试和程序板与 BQ40zxx 系列的使用是否仍然合理、甚至过时? 我们使用 Windows 7/10作为生产计算机。

或者、是否可以通过编写自己的程序来实现生产自动化、该程序负责"黄金映像"、校准和其他步骤?

此致、谢谢

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    SLUA391中的流程图仍然适用、您可以使用黄金映像导入校准数据以及 DataFlash、因此将合并前3个步骤中的一些步骤。

    bqmtester 适用于 bq20zxx 和 bq20zxx 芯片、由于切换到 EV2400、最新的监测计不支持该功能。 通过校准几个监测计并对校准值(偏移和增益)求平均值、您可以将其用作黄金映像、以便在生产中对监测计进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、非常感谢您的快速回答。 因此、我唯一需要处理自己开发的 PCB 的步骤是在 BQStudio 中执行校准并将校准值传输到我现有的"黄金映像"中?
    以便所有要生产的 PCB 都具有校准值。
    因此、我要将流程图的步骤1和2合并为一个、我只需要处理步骤3至11。 是这样吗?

    此致、谢谢

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    是的、您需要对 PCB 中的一些校准值求平均值、然后您可以在已对所有 DataFlash 进行编程的黄金映像文件中使用这些值、 然后、当您将该文件导出以用于生产时(作为.srec 或 df.fs)、它应该具有操作所需的所有信息。

    获得最终的黄金文件后、您可以合并前三个步骤、只需上传包含所有设置和校准的文件。

     此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    再次感谢您提供快速而详细的答案。 但我仍然有一个问题、所有应该平均的校准值都位于"BQSTUDIO"中的"Data Memory/Calibration"选项卡下?

    来自数据存储器的其他值是否重要、这些值必须取平均值?

    此致、谢谢

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    校准最为重要。

    如果需要、您可以对 Qmax 和 Ra 表以及 V at Chg Term 求平均值。 这些是监测计获知的化学容量、阻抗和满电压充电值。

    这些不是必需的、但您可以对它们求平均值、以获得一批单元格的统计表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    非常感谢。  这回答了我的所有问题。

    此致、谢谢

    Riccardo