This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:在将电量监测计与保护 IC 和电池连接时短路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930656/bq27426evm-738-short-circuit-while-connection-of-fuel-gauge-with-protection-ic-and-battery

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQ27426

大家好、

在对连接的 Ricoh R5443Z207PH (保护 IC)进行 BQ27426测试期间、发生了一些我们未曾预料到的故障。

如果我们将电量监测计与保护 IC 和电池连接、则保护 IC 会阻断电池。 我们执行了多次此操作、但发生了相同的故障。

与 Ricoh 讨论后、我们发现 Ricoh 芯片阻止了检测到的短路的电池原因。

短路检测的规格如下:

时间:210µs - 350µs μ s

Vshort:0.040V x 10 Ω Rsense = 4mA

请参见下图。

为此、我们在保护 IC 的+输出和电量监测计的+输入之间连接了一个10欧姆电阻、并使用示波器(保护 IC 的输出端有1个探针、电量监测计的1个探针+输入端)监测该电阻。

如果我们将这些芯片连接在一起、我们会发现一些电流峰值(请参阅附件)。 500µs 原因、保护 IC 在5 μ s 后阻止跟踪、但这次不属于任何检测原因。

非常感谢。

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    除非这是监测计的特定问题、否则我们将无法在论坛上调试 Ricoh 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    没有必要讨论 Ricoh 部件。 我只想分享所有数据以了解背景知识。

    我想知道为什么显然需要监测计来初始化高于4mA 的电流。

    谢谢。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    我会再次检查测量结果。 大于4mA 对于该电量监测计来说毫无意义。