您好、TI、
我们使用 BQ24773进行单节电池充电、方法是使用5V/4A 输入适配器和5Ah 锂离子电池、负载为 Raspberry PI
我们在 ACOK 上遇到问题、根据充电 IC ACOK 的规定连接适配器时、会提供3V3、根据参考设计使用10K 和3V3将 ACOK 引脚拉高
1. ACOK 信号不稳定,当适配器连接时,我们期望得到稳定的 ACOK 输出,它是对的吗?如果是,如何稳定它?
2.当负载已连接且系统在 BQ24773配置下正常运行时,系统在电池充电一段时间后突然停止并开始放电,当更换输入适配器时,它再次开始充电..?
如何根据我们配置的系统获得稳定的 ACOK 输出
4.如何识别电池是否正在充电,BQ24773中是否有任何规定来识别电池..?
谢谢、
Rahul